This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要安装 Code Composer 1或 Code Composer 2

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1060410/i-need-to-install-code-composer-1-or-code-composer-2

主题中讨论的其他器件:TMS320LF2401A

我需要安装 Code Composer Studio 1或 Code Composer Studio 2。  

较新版本的 CCS 没有我需要使用的库。

无法在 TI 存档下载网站上下载。

有什么方法可以获得它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安娜

    您在寻找什么库?  如果库与 CCS 分开提供、我会询问这一点。

    它用于什么器件?  我需要知道这一点、就在 CCSv1 v2中、我们为不同的指令集架构提供了不同版本的 CCS。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要查找的库是  rts2xx.lib。 该项目使用 tms320LF2401A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安娜

    我将开始一个私人 E2E 对话、在这里我可以分享一些链接。

    如果您愿意、我可能只向您发送库、但 我认为 库是编译器的 C 运行时支持库、因此如果没有编译器、您将无法使用它执行任何操作。  因此、最好为您提供包含所有内容的 CCS。

    此致、

    John