This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS v6.2安装期间的错误日志

Guru**** 2927490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1059018/error-log-during-ccs-v6-2-installation

大家好、CCS 人员、

当我下载 CCS v6.2时、我会遇到如下错误。

我附上错误日志。 请找到它并帮助安装?

e2e.ti.com/.../6840.ccs_5F00_setup_5F00_6.2.0.00050_5F00_install.log 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎正在使用网络安装程序。 如果是、您能否尝试改用完整的离线安装程序?

    另请注意、CCS 6.2.0非常旧、不再受支持。 您(或您的客户)需要使用此版本是否有任何特殊原因?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将您上次对新主题的答复拆分、因为它是不同的主题。

    对于该主题之后的其他人、使用了完整的离线安装程序来成功安装 CCS 6.2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    您能帮我了解发生了什么?

    我成功安装了 CCS 6.2、但遇到编译错误。 我上传了此主题中的错误日志、但已删除。

    如果您生成一个新线程、让我知道该链接、以便我可以进入。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="436821" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum /1059018/error-log-during -ccs-v6-2-installation/3920752#3920752"]如果生成新线程、请告诉我该链接、以便我可以跳入。 谢谢、[/引述]

    我昨天将线程拆分了。 让我们继续讨论:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1059708/error-10008-d-cannot-find-file