This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:关于栈使用情况显示问题的包含大小结构

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1059621/codecomposer-about-the-inclusive-size-structure-of-the-stack-usage-display-issue

器件型号:CODECOMPOSER

大家好、

以 TI 为例、Port1是具有 TA1和 TA2子函数的主函数。

对于包含的大小:

端口1 32
TA1 8.
TA2. 8.

问题: 如果 TA1和 TA2作为结构在 Port1中:if (){TA1}else{TA2}、无论使用多少 Port1、程序都只会一次送入 TA1和 TA2、Port1不会产生任何影响、即使是100%。 对吗?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    Port1的专有大小(函数使用的栈不包括子函数使用的栈)为24。 由于包含(总计)大小为32、因此只为被调用的子函数之一保留8个值。

    谢谢

    Ki