This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 安装问题 Code Composer Studio v4和 v5.3

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1059761/installation-issues-code-composer-studio-v4-and-v5-3

主题中讨论的其他器件:TMS320C6416

各位专家:

你好。

我从客户那里得到了有关 CCS 旧版本的案例、我看到 的相关帖子(即链接)在将近10年前发布、 而该解决方案可能截至目前还不适用。 以下是客户查询:

Code Composer Studio 版本4白金版将仅在安装后激活、方法是选择30天免费试用版、并且其他选项(如免许可证有限功能激活)不再起作用。
Code Composer Studio 5.3不会安装在 Windows 7上。 尝试安装 Eclipse 失败。
XDS510-USB2.0和 XDS100-USB2.0仿真器需要较早版本的 Code Composer Studio、以便与 TMS320C6416多核 DSP 和 TMDX3260C6416测试和评估板配合使用。

对此有什么想法吗?

感谢您的指导。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="487726" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum 1059761/installation-issuese-code-composer-studio v4-and-v5-3"] Code Composer Studio 4版白金版将仅在安装后通过选择30天免费试用版激活,而其他选项(如免许可证有限激活功能)不再起作用。

    旧版 CCS 的完整许可证现已免费提供。 因此、免许可证/有限选项不再相关:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html#free-license-for-older-versions

    [引用 userid="487726" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum 1059761/installation-issues-code-composer-studio v4-and-v5-3">Code Composer Studio 5.3不会安装在 Windows 7上。 尝试安装 Eclipse 失败。

    请让客户提供  以下所有安装日志:  ccsv5\install_logs

    [引用 userid="487726" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum 1059761/install-issuese-code-composer-studio v4-and-v5-3"] XDS510-USB2.0和 XDS100-USB2.0仿真器需要使用较早版本的 Code Composer Studio 才能与 TMS320C6416多核 DSP 和 TMDX3260C6416测试和评估板配合使用[引用]。

    虽然当前版本仍支持 XDS100v2、但支持 XDS510的最后一个 CCS 版本是 CCS 8.3.1。

    请注意、所有这些版本都非常旧、并且官方不支持。 我们只能为这些版本提供有限的支持。

    谢谢

    Ki