This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS v10.4中的累积故障和对 CCS v6.2软件的请求

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1058685/buildup-failure-in-ccs-v10-4-and-request-for-ccs-v6-2-software

主题中讨论的其他器件:UCD3138

大家好、

 我的 labtop 中包含 CCS v3.3和 CCS v10.4、但我注意 到 UCD3138的其中一个固件代码无法在两个 CCS 版本中构建。  

固件代码从 PMP21529下载、但不会链接到 UCD3138、如下所示。 (在 CCS 10.4中)

它也无法使用下面的错误控制台进行构建。  当我尝试在 给定的链接中下载编译器时、它会显示站点维护警报。  

请建议下一步操作、在 CCS 10.4中构建此代码。

2. 您能告诉我如何下载 CCS v6.4吗? 当与 BU 进行双重检查时、他们检查相同的固件代码可在 CCS 6.4中构建。 但看起来它在 TI.com 中不提供该软件。

谢谢你。