This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过脚本控制台访问图形化工具

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1064866/accessing-graphing-tool-via-the-scripting-console

大家好、

我最近发现了脚本控制台! .js 脚本帮助我减少了连接到内核、加载、运行、重置等的点击次数

我想知道是否可以使用脚本控制台加载图形?

这会对我有很大帮助! 请告诉我是否有任何可用的 API

此致、

Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 在线 CCS 文档的"Scripting"部分

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhurya、

    有一个用于打开名为 openAnalysisView 的图形的 API。  传递包含其他设置的图形类型和属性文件。

    JS:>帮助 openAnalysisView  

     

    说明:打开分析视图。  例如、要打开单个时间图形、openAnalysisView ("单个时间"、"C:\\abc.graphProp')

    语法:openAnalysisView (viewID、arg)

    参数:  

     ViewID -视图的名称。 请参阅特定于功能的 CCS 图形视图名称功能:"单次时间"、"双次时间"、 "FFT 幅度"、"FFT 幅度相位"、"复数 FFT"、 'FFT Waterfall'

     ARG -请参阅 CCS Graphs 中此参数的特定特征解释:用作属性文件、从中加载图形属性值

    我以前没有使用过此 API。  我认为、您需要手动设置图形、然后将设置保存到属性文件中、然后使用此 API 加载该文件。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John!

    感谢您提供的信息! 这确实有效、有助于我避免点击太多!

    快乐的假期!

    此致、

    Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    新年快乐!

    我现在回到探索脚本控制台、是否有方法添加表达式并编辑表达式值?

    此外、添加断点和"run to line"等效、对吧?

    我看到有一个用于显示表达式选项卡的选项、但我看不到用于编辑某些表达式的命令。

    showExpview()
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新年快乐!

    有一个用于添加表达式的命令:expAdd()

    JS:>帮助扩展

    说明:将表达式添加到表达式视图。

    语法:expAdd(表达式)

    参数:  

     表达式-要添加到表达式视图的表达式。

    说明:将表达式添加到具有给定格式的表达式视图中。

    语法:expAdd(表达式,格式)

    参数:  

     表达式-要添加到表达式视图的表达式。

     Format (格式)-显示表达式值时尝试使用的显示格式(如果合理)。 这是一个可选参数。 格式可从 getHex、getDecimal、getBinary、getNatural 和 getQValue 中获得。

    没有用于编辑表达式的命令、但您可以使用 expRemove 删除现有表达式、然后添加新表达式。

    是运行到行基本上会设置断点并运行到该断点。

    此致、

    John