This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Windows 11 Pro Insider、CCS11、XDS110驱动程序未安装

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1065119/windows-11-pro-insider-ccs11-xds110-driver-is-not-getting-installed

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1

尊敬的 TI 论坛团队:

我们正在尝试在  LAUNCHXL-CC26X2R1  DevKit 中运行 SimpleLink Central 项目。 当我们将 LAUNCHXL-CC26X2R1的 USB 连接到我们的 Windows11 Pro Insider PC 时、

我们看到、在设备管理器中无法识别 XDS110、如下图1所示:

我们尝试通过指向 C:\ti\ccs1100\ccs\ccs_base\emulation\windows\xds110_drivers 文件夹中的驱动程序并得到以下错误来手动安装驱动程序:

C:\Windows\INF 文件夹中,我们在  setupapi.dev 文件中看到以下错误:

我们已根据以下内容将证书导入 MMC:


如 上所示、TI 证书已成功导入到可信根认证机构和第三方根认证机构中。  

1) 1)我们仍然得到 XDS110驱动程序未安装。 Windows 在 C:\ti\ccs100中找到驱动程序时抛出错误、但在安装时遇到证书错误。  

2) 2)请帮助我们解决此问题。  

3) 3)我们正在寻找 LAUNCHXL Devkit 的 CCS11软件安装的无缝 XD110驱动程序安装和故障排除部分、以便我们可以将开发和调试应用集中在开发套件上、而不是费力执行许多耗时的手动安装步骤。

此致、Prabhakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhakar

    如果这是驾驶员签名方式的问题、那么我们的专家将在新年之前查看这一问题。

    需要注意的一点是、支持 Windows 11的第一个 CCS 版本是 CCSv11.1.0。  我建议尝试一下。   https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO

    CCSv11.1 已在 Windows 11上验证、并且没有报告 XDS110驱动程序出现问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、感谢您的更新。  

    我们安装了 CCSv11.1.0、但未解决。 Windows 在 C:\ti\ccs1110中找到驱动程序时仍出现错误、但在安装时遇到证书错误。

    1) 1)我们看到 TI 证书到期日为2020年12月10日。 没关系吗?  

    2) 2)请从何处选择 TI 证书以及如何通过 MMC 命令面  板将 TI 证书导入可信根认证机构和第三方根认证机构文件夹中提供帮助。

    此致、Prabhakar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhakar

    遗憾的是、我将需要我们的驾驶员专家在这个问题上提供帮助。  他们将于1月4日返回。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhakar

    您在标题中提到了"内幕人员"。  您运行  的是 Windows 11的预览版还是官方版本?  我们在 Windows 11计算机上未看到此问题。  但是、在线版中有提及  Windows 11预览版的问题、  官方版本中未报告这些问题。

    https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-insider-program/can-t-install-our-app-quot-certificate-in-chain-of-trust-is/m-p/2934600

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John、是的、我们使用的是 Windows 11 Pro 的预览版本、它会在我们的机器上自动更新。  

    1.我们可以更改为 Linux 机器并继续。

    但是对于 Windows 11、无论是预览版还是官方版、我们都可以看到其他嵌入式 IDE、如 Cube IDE、通过 USB 连接套件在调试模式下按预期工作。 无论怎样、我们都需要一些线索来解决。 或者我们必须等待下一个 Windows 11版本并重新检查。  

     此致、Prabhakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于: (1)我们看到 TI 证书有效期为2020年10月12日。 没关系吗?

    证书到期日期不应是问题。  驱动程序使用来自受信任服务器的时间戳进行签名,这样可确保即使在原始证书过期后签名仍有效。

    除了提供的链接 Johns 之外、您遇到的错误与此处的讨论类似: https://community.osr.com/discussion/293115/windows-11-and-alternative-driver-installation-method-in-libwdi

    我无法找到有关 Windows 11内部版本可能发生这种情况的原因的任何信息。 如果您无法切换到 Windows 11的已发布版本、则可能需要等待 Microsoft 提供的其他更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy、感谢您的更新。  

    1.我们 在 Linux 计算机上试用过, 运行正常。 我们现在将继续使用该机器。

    2. 我们将等待下一个 Windows 11版本并重新检查。  

    如果您想解决此问题、我们将打开电话并通过 AnyDesk/TeamViewer 共享我们的 PC 屏幕(如果对您的团队有帮助)。  

    此致、Prabhakar