This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何设置 Hwi 实例设置

Guru**** 2929470 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1063145/how-to-set-up-hwi-instance-setting

主题中讨论的其他器件:AM3352

大家好、我是 CCS 的初学者。

在 CCS 中、为了设置中断的定义表、请使用 app .cfg 文件的"SYS/BIOS、Schdling、Hwi 实例设置"。
我要使用它。

您是否了解此操作的易于理解的说明?
对于初学者来说、这是令人困惑的、需要一些时间才能理解。
我没有 CCS 经验、所以我会问别人、但我不知道、
我正在网上查找、但找不到说明。
什么是最好的指导手册?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    请描述上述附加信息。
    我想知道如何在发生 DMA 中断时设置矢量表。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是什么器件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢你的答复。

    CCS 正在开发以下内容。
     AM3352
     CCS10.2.0
     PDK_AM335x_1_0_17
    EDMA3_LLD_2_12_05_30E

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将提请器件专家注意此主题。 他们将能够提供更好的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请从 此处的 EDMA3文档开始

    EDMA3 LLD 用户指南位于 EDMA3_LLD_2_12_05_30E/release_notes_edma3_lld.html -> Documentation -> EDMA3驱动器用户指南和  EDMA3驱动器应用编程接口参考指南。  

    另请参阅 PDK 示例工程 UART_BasicExample_dma_bbbAM335x_armTestProject、其中包含配置 EDMA 中断的示例。 此常见问题 解答介绍了如何生成 PDK 示例工程。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    帮助您快速入门的更多信息:

    EDMA3培训: https://training.ti.com/using-c6000-edma3-overview-12-15

    我之前提到的 UART DMA 示例实际上在 UART LLD 内部具有 DAM 中断设置、因此这不是一个好示例。 请检查 EDMA3 LLD 中的示例: EDMA3_LLD_2_12_05_30E\examples\EDMA3_driver\src\dma_link_test.c

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Ki 先生
    感谢你的帮助。

    Jianzhongxu 先生
    感谢您提供信息。
    (1)但是、用户指南和参考指南并未介绍如何设置为 CCS。
    (2)在"dma_link_test.c"中、传输完成中断由第22行上的 EDMA3_DRV_setPaRAM 函数设置。 接收该中断的位置在哪里?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    传输完成后、EDMA 中断处理程序将调用回调函数。 回调函数通过 EDMA3_DRV_requestChannel()注册:

            result = EDMA3_DRV_requestChannel (hEdma, &ch2Id, &tcc2,
                (EDMA3_RM_EventQueue)0,
                &callback1, NULL);
    

    因此、应用程序代码无需显式设置中断矢量表。

    此致、

    _________