This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSPLIB 函数

Guru**** 2930750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1064616/dsplib-functions

大家好、我目前正在使用 c66x 平台、我正在寻找在 DSPLIB 的帮助下实现的 eigenvalues 和 eigenvectors。 我认为 DSPLib 没有任何直接模块。 有人能不能建议使用可能的方法来获取 DSPLib 中的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我将深入研究它、并很快回来。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aoki、

    是的、有些示例程序可供处理、Eigen。 请查看并检查它是否足以满足您的需求。

    甚至 CCS 项目文件也可用。

    DSPLIB 中的位置:  

    -->源代码: C:\ti\dsplib_c66x_3_4_0_4\packages/ti\dsplib\src\dsp_fs_dsvd\c66

    --> CCS 示例项目: C:\ti\dsplib_c66x_3_4_0_4\packages/ti\dsplLib\src\dsfp_svd\c66\dspfp_s_svD_66_le_ELF

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我将进行检查。  

    我还有一个查询、DSPLIB 是否提供任何排序算法/技术?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是可用的。

    请参阅  DSPF_sp_SVD_CN.c 中的 DSPF_sp_sort_奇异 值_CN ()  

           DSPF_DP_Sort_奇异 值()、位于 DSPF_DP_SVD.c 中

           DSPF_DP_SWD_Sort_奇异_Values_cmplx、位于 DSPF_DP_SVD_cmplx.c 中

           DSPF_sp_SVD_cmplx.c 中的 DSPF_sp_sort_奇异_values_cmplx   

    -Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的检查。