This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS 分析器-执行分析不显示分析配置屏幕

Guru**** 2930750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1064853/rtos-analyzer---execution-analysis-doesn-t-show-the-analysis-configuration-screen

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

大家好、

我有一个 CCS 错误行为(我认为)、我不知道如何解决、并且在论坛中找不到任何东西。

几天前、我在将这些行设置为.cfg 后、尝试设置我的第一次执行分析:

		BIOS.logsEnabled = true
		var LoggingSetup = xdc.useModule('ti.uia.sysbios.LoggingSetup');
		var UIAProfile = xdc.useModule('ti.uia.events.UIAProfile');
		LoggingSetup.enableTaskProfiler = true;
		LoggingSetup.sysbiosSwiLogging = true;
		LoggingSetup.sysbiosHwiLogging = true;
		LoggingSetup.sysbiosSemaphoreLogging = true;
		LoggingSetup.loadHwiLogging = true;
		LoggingSetup.loadSwiLogging = true;
		LoggingSetup.loadTaskLogging = true;
		LoggingSetup.enableContextAwareFunctionProfiler = true;

选择 Tools - RTOS Analyzer - Execution Analysis 后、Analysis Configuration (分析配置)屏幕会显示、让我选择 Analysis Settings (分析设置)和 Data Collection (数据收集)、并在按下 Start (开始)按钮后显示一些图形。  

但是、我无法想象为什么在关闭 Live Session 和 Graph 视图后、Execution Analysis 从未显示 Analysis Configuration 屏幕、也没有显示任何图形或 Live Session。

然后、我尝试了负载分析、结果也是如此、它只是第一次运行。 任务分析器也是如此。 此时、如果我选择 printf 和错误日志配置、我只能获得 Analysis Configuration (分析配置)屏幕、并且我知道、如果我使用它、我将不会使它再次工作。

我使用的是 CCS11。 我也尝试过分析仪表板、DVT 仪表板和 ROV。 没有成功。

有人能告诉我如何恢复所有这些分析吗? 我们将感谢您的任何帮助。

此致

ROBER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伯、

    您使用的是哪个器件和 SDK?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="451400" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum 1064853/rtos-analyzer---执行分析-不显示分析配置屏幕"]但我无法想象为什么在关闭 Live Session 和图形视图后,Execution Analysis 从未显示“分析配置”屏幕,也没有显示任何图形或实时会话[引用/引用]。

    如果问题是您无法再次打开视图、请参阅 CCS 故障排除指南的第9.7.8节:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#rtos-analyzer-issues

    特别是关于删除 DVT 文件夹的部分。

    谢谢

    Ki