This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:从命令行安装产品

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1064641/codecomposer-install-products-from-the-command-line

器件型号:CODECOMPOSER

根据前面有关此 主题的问题和支持 、我有点困惑。 是否可以从命令行安装这些产品或只需设置查找路径即可? 在 Docker 映像中安装 MotorControl SDK 等产品的当前过程是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="127633" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum 10641/codecoser-install-products-from-command-line"]根据前面有关此 主题的问题和支持 、我有点困惑。 是否可以从命令行安装这些产品或只需设置查找这些产品的路径?

    您提到的主题与 CCS 产品发现 系统上已实际安装但 CCS 尚未发现的软件包相关。

    许多软件包都具有独立安装程序、可从 TI.com 下载并手动运行以安装产品。 示例: www.ti.com/.../C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    将产品安装到系统上后、CCS 需要"发现"该产品。

    希望这对您有所帮助

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的快速回答。 因此、目前唯一的方法是以某种方式下载产品、然后将其复制到中。 在我的案例中、我在 Linux 中的 CCS 安装中使用 Resource Explorer 下载了它。 然后、我将其复制到 Docker 映像。

    ARG TI_MOTOR_SDK=C2000Ware_MotorControl_SDK_3_03_00_00
    COPY $TI_MOTOR_SDK/ /ti/$TI_MOTOR_SDK/
    
    # software-dl.ti.com/.../ccs_projects-command-line.html
    RUN ccstudio -nosplash -application com.ti.common.core.initialize \
        -ccs.productDiscoveryPath "/ti/$TI_MOTOR_SDK"