This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]编译器:提供新的 C28/CLA 编译器版本21.12.0.STS

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1064601/faq-compiler-new-c28-cla-compiler-version-21-12-0-sts-is-available

TI 很高兴地宣布推出新的 C28/CLA 编译器版本21.12.0.STS、其中包括以下新特性:

在版本21.12.0.STS 中提供:

  • 提高中断保存/恢复效率
  • 在减少寄存器溢出方面的性能改进
  • 性能改进、以在寄存器中保留全局浮点/双精度变量
  • 通过额外的 IF 转换用例提高性能
  • 通过将16位常数直接加载到 ACC 寄存器来提高性能

有关更多详细信息、请访问适用于 TI 处理器和微控制器的代码生成工具的下载页面。
  C2000  https://www.ti.com/tool/download/C2000-CGT-22 

谢谢、此致、
Greg