This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] "文件 io&quot 的默认目录;isn#39;t 记录

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1064184/behaviour-of-default-directory-for-file-io-isn-t-documented

在 CCS 指南7.2.6中。 其他/其他选项   "文件 IO 的默认目录"选项的行为似乎没有记录在以下方面:

a.如果留空目录是什么- CCS 11.0似乎是可执行文件加载的目录。

b.如果路径支持 Eclipse 变量。 例如、尝试使用 ${PROJECT_ROOT}、但似乎不起作用、但绝对路径确实起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将其添加到下一个 CCS 用户指南的任务队列中。 感谢您的建议

    Ki