This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:CCS 中无法识别

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748, TMS320C6748, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1063927/tmdslcdk6748-not-recognized-in-ccs

器件型号:TMDSLCDK6748
主题中讨论的其他器件: TMS320C6748UNIFLASH

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 TMDSLCDK6748。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我正在寻找将 CCS v11与我的 C6748 LCDK 配合使用的支持。 CCS v11似乎不支持该功能、但我想在此确认。 我使用的开发板是 TMDSLCDK6748。 电路板上的实际芯片读取 TMS320C6748。 CCS 无法读取电路板。

顺便说一下、我完全安装了 CCS v11 (选择了所有选项)。 UniFlash 似乎也不支持此开发板、因此我想知道我是否缺少了某个器件。 我的 DIP 开关配置设置为快速启动配置(不起作用)。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="485275" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum 1063927/tmdslcdk6748-not recognized-in-ccs"] CCS v11中似乎不支持此功能,但我想在此确认。

    我 没有要尝试的 TMDSLCDK6748、但在查看 CCS v11.0安装时、仍然会将 LCDKC6748 "Texas Instruments C6748 Low Cost Development Kit"显示为已知板。

    [引用 userid="485275" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum 1063927/tmdslcdk6748-not recognized-in-ccs"] CCS 无法读取电路板。

    客户是如何尝试让 CCS 连接到电路板的?

     L138/C6748开发套件(LCDK)(修订版 A) (用户指南)在特性列表中包含以下内容:

    [引用] 14引脚 JTAG 插头(无板载仿真器;需要外部仿真器)[/quot]

    将 LCDK 连接到 Code Composer Studio 会有一些详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    为什么您认为 CCSv11不支持该功能?  您找不到它吗?  出错了吗?  请注意、对于 macOS、CCS 不支持该功能、但在 Windows 和 Linux 上支持该功能。  正如 Chester 指出的、该板没有板载调试探针。  您需要使用外部调试探针来连接到14引脚 JTAG 接头。

    UniFlash 主要用于对片上闪存进行编程、例如在微控制器上。   

    此致、

    John