This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 索引器持续工作、CCS 最慢且无法使用

Guru**** 2930950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1063467/indexer-continuously-working-ccs-slowest-and-unusable

您好!

CCS 11.0.0.00012、它始终显示"Setting Up indexer"消息 和进度条100%、但不会结束。

从编辑器选项卡跳转到另一个选项卡需要3秒钟、所有操作都最慢(选择代码、即使编写代码也没有响应)。

我已经使用-clean 选项启动 CCS、并从首选项中禁用索引器、但没有任何变化。

谢谢

Fabio Mannino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    [引用 userid="47251" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum 1063467/indexer-Continuous-working-ccs-lush-and-unusable"]并从首选项中禁用索引器

    您是否在工作区级别和项目级别禁用了? 请注意、工程属性可以覆盖工作区级别1 (尽管必须显式完成)。

    假设分度器已禁用、那么您实际上不应该看到分度器消息。

    另外、请尝试清理工作区:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#clean-the-workspace-or-try-using-a-new-one

    请注意、清理工作区后、工作区属性将被重置。 因此、您需要再次显式禁用索引器。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    在发布后、我在互联网上找到了一些建议手动删除所有元数据文件夹的内容(很抱歉、不再记得了-同时进行了大量搜索-可能是您指向的相同指南)、该文件夹不会立即生效(CCS 在一天内仍然很慢)、但今天它可以正常工作。

    谢谢

    Fabio