This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:无法访问 DAP (错误-1170)

Guru**** 2815835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1062190/codecomposer-unable-to-access-dap-error--1170

器件型号:CODECOMPOSER

你(们)好

我正在尝试调试在 J721E EVM + Fusion 1上运行的 TI Vision SDK 8。  有关我的设置的一些信息;

Ubuntu 18.04

Code Composer Studio 9.3 (也曾尝试过11次)

TI RTOS SDK 8.

我已按照 Processor SDK RTOS J721E 手册中"CCS 设置 J721E"中的步骤进行操作。 到我尝试连接到一个特殊的内核时为止,一切都运行良好。  

Composer Studio 显示错误"Error connecting to the target:(error -1170 0x0) unable to access the DAP (连接到目标时出错:(错误-1170 0x0)无法访问 DAP。)"

我尝试重新启动目标、降低 TCLK、再次检查配置、但情况仍然相同。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    创建目标配置时、是否可以按下按钮"测试连接"来检查仿真器是否能够与电路板通信? 如果此测试失败、 则此问题与视觉应用无关。

    您还尝试连接 CCS 的内核? 视觉应用程序构建中是否包含此内核? 因为如果不包含它、它可能不会通电、因此 CCS 无法连接到此内核。 是否可以尝试连接到 MCU2_0或 MCU2_1?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    "测试连接"序列成功。 我已经测试了多个 R5内核(也是 MCU2_0和2_1)、 这些内核运行由 uboot 加载的二进制文件。 所有这些内核返回相同的-1170错误。

    谢谢、
    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    您何时尝试连接到这些 R5F? 这些 R5F 将在 SD 引导模式下的固件可用后启用。  

    您可以尝试从 MCU 域连接 R5F0吗? 因为该 R5F 默认处于启用状态。  

    此致、

    Brijesh