This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Gitlab&amp 出现问题;Code Composer:CCS 编译选项工程未从存储库正确加载配置

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1062219/codecomposer-problem-with-gitlab-code-composer-ccs-build-options-project-are-not-loades-correctly-the-configuration-from-the-repository

器件型号:CODECOMPOSER

您好!

我使用 Gitlab 作为版本控制。 当我从其他计算机中的存储库克隆工程时、工程中的一些 CCS 编译选项加载不正确。 最令人关注的是优化级别、因为如果我不记得再次手动配置它、它可能会带来很多严重的问题。 另一个问题是、include 选项也未正确加载。

我想我跟踪所有需要的文件(我已经关注 了这个 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_ccs_source-control.html#files-to-check-in)、 当我进行更改时、例如在优化中、.cproject 和.mk 文件在存储库中得到了正确更新。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    .*项目文件应包含大多数构建属性,尤其是优化级别等编译器选项。 除了优化级别之外、还有哪些其他未保留的选项? 这些选项都是项目级别的选项、还是某些选项是特定于文件的选项?

    谢谢

    Ki