This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法在 CCS 11中使用 Resource Explorer

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1060784/unable-to-use-resource-explorer-inside-ccs-11

您好!

我在 PC 上安装了 CCS v11.0.00012、但无法使用 Resource Explorer 访问项目。 每当我尝试将项目导入 IDE 时、我都会看到图像中显示的此错误。

这些 是我单击详细信息时获得的日志。

T:无法获取代理,请确保在以下地址调用此组件之前先检查代理是否已安装:C (dev.ti.com/.../bundle.js:14:95833) ,g (dev.ti.com/.../bundle.js:14:92489) ,l (dev.ti.com/.../bundle.js:21:103569)dev.ti.com/.../bundle.js:21:97369 ,sa (dev.ti.com/.../bundle.js:78:59331) ,Ha (dev.ti.com/.../bundle.js:78:66684) ,JC (dev.ti.com/.../bundle.js:78:106601) ,ml (dev.ti.com/.../bundle.js:78:90017) ,dl (dev.ti.com/.../bundle.js:78:89942) ,IL (dev.ti.com/.../bundle.js:78:87290)
在 ForwardRef 中 ForwardRef 中的 ForwardRef 中的 div 中、在 ForwardRef 中的 ForwardRef 中的 div 中、在 ForwardRef 中的 t 中、在 ForwardRef 中 ForwardRef 中的 ForwardRef 中的_e 中的 div、在 ForwardRef 中的 ForwardRef 中的 div 中、在 ForwardRef 中的 div 中、在 ForwardRef 中的 div 中 在 ForwardRef 中,ForwardRef 中的 ForwardRef 中的 ForwardRef 中,在 ForwardRef 中的 FortwardRef 中,在 ForwardRef 中的 ForwardRef 中的 t in tbody 中,在 ForwardRef 中的 ForwardRef 中的表中,在 ForwardRef 中的 t in div 在 ForwardRef 中的 ForwardRef 中的 ForwardRef 中 在 ForwardRef 中、forwardRef 中 t in t in ForwardRef 中未知 ForwardRef 中 ForwardRefRef 中的 ForwardRefRef 中、以 div in t in t in t in t in 未知在未知中 t in t in 未知中的 t in t in 未知

我已在 PC 上安装了云代理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您运行的是哪个版本的 Windows? 如果您运行的是 Windows 7、请参阅以下链接中的"警告":

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_overview.html#windows

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回复。 是的、我在 Windows 7上。 您能告诉我在哪里找到需要更改的节点 js 文件吗?

    此致、

    Sabin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于:

    对于 Windows 7用户-由于更新了 NodeJS、    请在启动 CCS 之前将 node_skip_platform_check 环境变量设置为1。

    需要的是、您设置一个名为  node_skip_platform_check 的 Windows 系统环境变量、并将其值设置为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki! 解决了我的问题。