This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Ubuntu 中的 CCS11

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1060939/ccs11-in-ubuntu

您好!

客户在使用 CCS 11时遇到问题、请参阅下面的详细信息。

"使用 ccs11连接基于 Ubuntu 20.04 LTS 的 TI ICEV1板时遇到问题。

部分错误信息显示:值为“-604”(0xfffda4)。
标题为"SC_ERR_LIB_ANY_LOAD"。

说明如下:
无法安装所需的动态库。
尝试加载或安装库失败。

所有相同的设置(包括硬件和软件)都可以基于 Windows 平台工作、但在 Ubuntu 平台上不工作。

"

此致、
梅纳德