This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:为具有 Tiva 的项目实现 Eigen 库

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1133379/codecomposer-implementing-eigen-library-for-a-project-with-tiva

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

大家好、

很长时间我不发布。 我正在努力帮助需要在 TM4C129中实施卡尔曼滤波器的同事。 该工程在 Code Composer 中完成、需要 使用 Eigen 库。

我们会遇到各种 "模糊不清"的错误(以及其他错误)。 我缺乏 C++体验(以及 Eigen 使用不带扩展名的文件的异常方式)并不能帮助解决这个问题。

在 E2E 中找不到任何成功的 Eigen 帖子、因此它要么非常容易、不会导致人们发布、要么非常罕见...

有什么指导?

谢谢

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="152851" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1133379/codecomposer-implementing-eigen-library-for-a-project-with-tiva "]我们会遇到各种 "不明确"错误(以及其他错误)。

    您能否显示错误是什么以及您的程序是什么?

    我 以前没有听说过 Eigen、但只是:

    克隆 https://gitlab.com/libeigen/eigen.git

    使用 TI v20.2.7.LTS ARM 编译器在 CCS 12.0中为 TM4C1294NCPDT 创建了一个新项目。

    项目中使用了 main.cpp 源文件和 https://eigen.tuxfamily.org/dox/GettingStarted.html 中第一个简单程序的代码

    4.在项目属性中:

    a.向克隆了 Eigen 的目录添加了包含搜索路径。

    b.将堆大小和 C 系统堆栈大小设置为65536的"大"值-因为没有分析所需的内存使用情况。

    5、示例构建成功、没有任何警告或错误。

    6.运行从 Getting Started 页面生成预期结果的示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    感谢您的快速回复。 学到的经验教训、像您一样的新项目就是使其正常运行所需的一切、而不是在尝试将功能添加到现有项目时损失了几天。

    当然,最后我们确实需要这个项目来接受 Eigen。 在我们的案例中、问题显然是最初的 Eigen 函数是从.c 文件而不是.cpp 调用的-我的同事在您的"只做它"答复之后发现了这一点。 都在这里工作。

    再次感谢大家的观看。

    布鲁诺