This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:RTOS 分析器->加载分析不在 CCS 11.2上运行

Guru**** 2582895 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5729

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1130924/codecomposer-rtos-analyzer---load-analysis-does-not-run-on-ccs-11-2

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:AM5729

您好!  

我正在使用 TMSIDK572x 电路板(AM5729 SOC)。 我正在使用 CCS 11.2调试我的应用。 我想运行 RTOS 分析器的负载分析工具(CPU 和任务加载)。 但它不显示任何内容。  

我在 C66x 内核上加载程序、启动负载分析工具、然后运行程序并在稍后暂停。  负载分析工具显示0条记录。  

即使我在运行程序一段时间后启动 Load Analysis 工具、然后暂停它、该工具仍然显示0条记录。

Live Session 会运行、我也可以运行执行分析工具。 但是、负载分析工具不起作用。  

如何使负载分析工具正常工作?

谢谢、

凹痕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、调光

    您能否参阅 https://www.ti.com/lit/ug/spruh43f/spruh43f.pdf 文档的第3.2节 、并查看您是否正在执行所有步骤来检查系统负载?

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    感谢您的回复。 是的、我遵循您提供的用户指南链接第3.2节中概述的步骤。 负载分析仍然显示0条记录。

    如果我尝试在运行一次后更新负载分析、CCS 也会挂起和崩溃。  

    谢谢、

    凹痕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、调光

    您能否分享您正在使用的 SDK 版本以及您为获取负载分析而执行的步骤。 我将尝试在我的末尾重现此问题

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    我使用的是 CCS 11.2和 Processor SDK 08_01_00_09。

    这些是我运行 负载分析所遵循的步骤

    1.从工作区中删除 DVT 文件夹(在上一次尝试加载分析时创建)

    2.启动调试会话

    3.将内核 A150连接到调试探针

    4.将 C66x_DSP1连接到调试探针

    5.在 DSP1内核上加载应用程序

    6.运行应用程序几秒钟并暂停。

    7.运行 Tools -> RTOS Analyzer -> Load Analysis

    8.使用仪表状态良好指示预先选择了 CPU 负载和任务负载->单击 Start (开始)

    9. CPU 和任务加载图形打开,但显示0条记录

    如果您从我的结尾处需要更多信息、请告诉我

    谢谢、

    凹痕