This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 错误:存档中缺少归档符号目录

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1057190/error-archive-symbol-directory-is-missing-from-archive

主题中讨论的其他器件:TDA4VM

大家好、

需要以下支持。

我一直在尝试 使用 cmake 设置编译环境,使用 arm 编译器 armcl 来编译 TI SDK 软件包。

在链接上述过程中出现错误。

错误:存档中缺少归档符号目录
"lib\libme_ar_target.a"

你们能不能帮助我理解到底是什么问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪款 TI 器件和 SDK?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、计划器件是 TDA4VM 、ARM 编译器 TI-CGT-ARM_\ver_20.2.0.LTS。

    其 SDK SDK\pdk_jacinto_07_03_00_29

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、计划器件是 TDA4VM 、ARM 编译器 TI-CGT-ARM_\ver_20.2.0.LTS。

    其 SDK SDK\pdk_jacinto_07_03_00_29

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将向器件和 SDK 专家介绍此主题。 请注意、许多人仍在美国度假、因此您可能在下周之前得不到回复。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好吗?是否有任何更新?  若要共享更多详细信息、当我从.obj 文件创建对象库时、出现问题、此时出现向链接器馈送上述错误的对象库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    很抱歉耽误您的时间。 看起来您面临的问题与线程 https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/449764/archive-symbol-directory-is-missing-from-archive-macro-archive 中的问题类似。 请仔细检查它是否有助于解决您的问题。

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Parth Nagpal、我已经解决了另一个线程中描述的问题、因为问题语句看起来不同、这里我不构建宏 asm lib。

    编译 c 文件并创建静态对象库后、我遇到问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伙计们、您找到了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    出于某种原因、链接器无法识别您的库文件。 请尝试以下操作:
    1) 1)在链接时提供库的绝对路径
    2) 2)尝试、在链接时提供-l 选项

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth,对象库是在编译期间生成的,并添加到 CMAE 编译环境中的目标链接库中,由于库不 会在 CMAE 生成中退出,因此给出了解决方案路径不会被 CMAE 访问