This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无效的项目路径

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1056599/invalid-project-path

主题中讨论的其他器件:CCStudioSFRA

您好!

我收到警告"Invalid project path"、因为我已更改项目中文件夹的名称。

我如何才能摆脱这些问题?

我确信我已经从编译器的 include 搜索路径中删除了旧路径、并且没有任何应导致此类问题的相对路径。
此外、我仍然在 Project Explorer 中看到旧路径 /包括


约泽夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jozef、

    您能否将编译控制台中的所有消息复制并粘贴到文件中并将其发布到此线程中?  

    项目是否有任何文件具有特定于文件的选项?

    如果可能,还请将三个.*项目文件发布到项目文件夹中。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BuildConsole.txt

    您好!

    附件为必填文件。

    J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供所附文件。 看起来工程编译正常、我看不到引用的任何无效路径。

    您能否在项目文件夹中提供三个.*项目文件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../project_2E00_.zip

    你(们)好  

    我将这三个文件全部放入 zip 文件中。  您是否在寻找这些文件中的特定内容?

    J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 当我在.cproject 中查看时、我会在第312-334行看到以下内容:























    此处的一些路径似乎未显示在工程属性 GUI 中。  如果我从.cproject 文件中删除无效路径并在 CCS 中重新打开、则似乎会将其从 Project Explorer 中的"include"文件夹中删除。 我不确定为什么 GUI 和文件之间存在一些同步问题。 我需要做更多的调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、  

    感谢您的回答。
    我删除了一些行、不再收到警告。  
    您是否认为也可以使用 CCS GUI 来解决问题、或者这是一个错误、需要在将来的版本中解决?  

    J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="314446" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1056599/invalid-project-path/3913108 #3913108">您是否认为也可以使用 CCS GUI 来解决该问题、还是这是一个错误、需要在将来的版本中解决?  [/报价]

    我正在等待工程人员就此问题提供反馈。 一旦我有任何更新、我会告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jozef、

    请告诉我们您使用的 CCS 编译版本是什么?  您可以在"帮助">"关于"对话框中找到版本。

    旧路径和新路径之间的唯一区别似乎是其中一个文件夹名称中的字母大小写。  但我无法在最新的 CCS v11.1.0中重现此问题。

    谢谢、

    巴尔塔萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jozef、

    更新:请忽略我以前的消息-我更仔细地重新阅读您的帖子,并且我*能够*使用您所附的项目文件复制相同的行为。

    造成混淆的原因是 CPU1_FLASH 编译配置也会覆盖上的编译器包含路径 /externalFiles/目录。  因此、对于该编译配置、工程范围编译器的 include-path 会正确引用中的目录 /Device/子文件夹、但它也覆盖 上的包含路径 /externalFiles/目录、其中它错误地引用了小写字母 /device/子文件夹。

    您可以通过右键单击来修复项目 /externalFiles/ directory、打开 Properties 对话框并调整其中的 Include 路径。

    谢谢、

    巴尔塔萨尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baltasar、
    感谢您的建议。 它的工作原理。

    J.