This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:新 Mac - M1 Monterey - v10/11安装程序没有爱情

Guru**** 2840330 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, MSP430FR5849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1050235/ccstudio-new-mac---m1-monterey---no-love-from-v-10-11-installers

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5849

转向采用 M1 Pro 芯片和蒙特雷的新 Macbook Pro。  无法使用于 v.11或 v.10的 CCStudio 安装程序正常工作-它们会启动、但不会显示简介屏幕。 (远程文件和单个文件)  

版本9我成功地在 Rosetta 的帮助下安装了、但它发出了一组空指针错误、并不做最简单的事情。  

我目前的 Macbook (2016/Mojave -因为32位传统材料) 上有 v.8、这很好。  没有进行很多开发、主要是维护。  不过、它可以很好地运行这些安装程序。

总之、我想知道、在出血边缘、我想知道我是否以及何时可以让 CCStudio 在新机器上运行。

Thx、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我有另一个用户遇到类似的问题、安装程序无法在 BigSur M1机器上正常运行。  它基本上会显示初始安装程序屏幕、但它是空白的。  我从未复制过这种情况。  我会向 BigSur 或 Monterey 推荐 CCSv11。  BigSur 中引入了一些更改、这些更改会导致 CCS/Eclipse 中的大量 GUI 问题。  CCSv11有一个更新的 Eclipse、可以解决大部分问题。  我在 M1机器上运行安装程序时没有遇到任何问题。

    让我们看看我们是否可以获得有关正在发生的情况的一些日志。

    从 CCSv11的单个文件安装程序开始

    双击.dmg 将其打开。

    然后将.app 和内容项从 dmg 拖到文件夹中。

    然后打开终端应用程序、进入该文件夹并运行:

    打开 ccs_setup_11.0.00012.app --args --syncdebugtrace /tmp/debug.txt

    您可能会收到类似这样的弹出窗口。  单击 Open (打开)。

    通常、您会看到启动界面、然后:

    如果您可以附加 debug.txt 文件、该文件将位于/tmp 文件夹中、这将会很好。  您还可以更改命令以将 txt 文件放在不同的可写文件夹中。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的回复。  我按照您的说明查看了 debug.txt 文件。  它是1.4 MB、不是很多可读的。  在这个论坛上有一点不满意-看不到附加文件的明显方法。  粘贴1.4 MB 的 gibberish 似乎没有礼貌。  请注意、具有0字节的安装程序日志文件是在/tmp、fww 中同时创建的。

    谢谢、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外-启动屏幕永远不会出现。  在第9版安装程序中、它确实如此、而 V.11安装程序在我的旧 Mojave 机器上工作正常。  

    安装程序的菜单将暂时闪烁'File、Edit、Window...(文件、编辑、窗口...)' 然后切换到单个项目-应用程序名称。  "关于..." 在该菜单下不执行任何操作、也不能通过该菜单退出。 (已启用菜单项、但不执行任何操作。)  想象一下闪屏出现了、但不可见、并且可能不可见、询问我是否确定要退出的对话框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要附加文件、只需将其压缩、然后单击"插入"项目、然后单击"图像/视频/文件"

    该文件来自我们使用的安装程序软件、必须进行解码。  我们有自己的可读日志、但在本例中、我们没有得到这么远的结果。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、谢谢。  没有发现这一点。  下面是压缩的 file.e2e.ti.com/.../debug.txt.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim。  我们通常必须与供应商合作来对日志进行解码。  我将告诉您我们的发现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们实际上已经听到了来自 InstallBuilder 的声音。  他们认为这是蒙特雷提出的一个问题。  它会影响具有 M1支持的安装程序。  CCSv9不需要 Rosetta。

    今天我没有蒙特雷机器、但建议的解决方法如下(明天我将尝试)。

    我想终端也能正常工作。  转至/ccs_setup_11.0.00012.app/Contents/MacOS

    然后运行 OSX-x86_64

    基本上应该运行安装程序的 x86版本,而不是 Arm 版本。

    明天早上我会尝试一下、因为今天我没有 M1/Monterey 机器。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎完成了任务-安装程序现在正在运行。  感谢你的帮助。

    谢谢、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我现在在家、在 M1 Monterey 机器上也能看到同样的情况。  几天前、我刚刚升级了这个。  在运行 Big Sur 时、我能够在其上安装 CCSv11。  但是、现在在蒙特雷、我看到了与您相同的安装程序行为。  当我以正常方式运行安装程序时,它不会出现,但如果我运行 x86_64版本,则可以正常运行。   

    我们将在 CCSv11.1中正式添加蒙特雷支持、该支持将于12月推出  该版本需要解决此问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息。  顺便说一句、我启动并运行了一个 MSP430FR5849 CC8项目、但遇到了一些小问题(编译器找不到内在函数.h、链接器找不到 liba.c)、与我为移动 Xcode 项目所做的努力相比、这是非常轻松的。  再次感谢。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您的项目进展顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="3175" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1050235/ccstudio-new-mac---m1-monterey---no-love-from-v-10-11-installers/3886998 #3886998"]然后运行 OSX-x86_64

    我刚刚获得了新的 M1 Pro MacBook Pro、主安装程序无法正常工作(没有闪屏挂起)。 我尝试以相同的结果运行 OSX-ARM 安装程序。

    运行 x86版本可以正常工作。 期待 M1原生的11.1版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS 基于 Eclipse IDE。目前不存在用于 M1的 Eclipse IDE 构建。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、它只是 M1原生的安装程序。  目前、 没有针对 Arm (M1)重建所有 CCS 的既定计划。   

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本主题后面将介绍在 M1 Mac 上安装 CCS 的权变措施。  它说:

    转至/ccs_setup_11.0.00012.app/Contents/MacOS

    然后运行 OSX-x86_64

    "转到/ccs_setup..."意味着什么 ?  我的 Mac 或任何下载文件夹中都没有文件夹/目录、我可以在其中找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行.dmg 以启动

    然后、这将打开一个包含.app 的窗口。  此时、您可以打开上下文菜单并选择显示内容。

    然后打开一个 Finder 窗口。  

    打开/Contents/MacOS

    在该文件夹中、您将看到 OSX-x86_64

    运行它