This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:CCS 代码错误

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1056847/tms320f280049c-ccs-code-error

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的 TI 团队

大家好、我想知道为什么会出现以下代码错误。

代码错误: 产品 digited_power_c2000ware_sdk_software_package v3.0.1.00当前未安装、且没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。
构建停止..

我下载了 C2000数字电源3.0.1版本。 但是、错误消息仍会继续出现。 我想知道如何解决这个问题。

如果你能帮助我,我将不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我当前使用的 CCS 版本为9.3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ju Young、

    您是否从 Resource Explorer 安装了该软件包、或者您是否自行下载和安装了该软件包?  

    如果您自己下载并安装了该软件包、则可能需要让 CCS "发现"该软件包。 检查"产品"首选项、查看 SDK 是否出现在 Discovered Products 列表中。 如果没有、请尝试按"Refresh"按钮让 CCS 检查新安装的产品:

    在刷新过程中,可能会出现一个对话框,其中包含新发现的软件包列表。 如果 SDK 不在该列表中、则只需让刷新过程继续、直至完成。 SDK 可能已经自动发现。

    如果您在自定义位置安装了 SDK、则可能需要在"产品发现路径"中指定该位置、然后才能刷新。

    谢谢

    Ki