This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译失败错误!

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1056537/compilation-failure-error

大家好、

我目前正在对 AM64x 中.asm 中的 PRU 模块进行编程、遇到以下错误。

很奇怪、注释缺少分号所引发的错误是严重的编译失败  

case1:较短的注释长度、错过的分号=> 编译器会识别错误。

 

CASE2:较长的注释长度、错过的分号=>编译器会抛出严重错误而不指向任何命令。

 

 这需要我一段时间才能确定问题、是否有计划在编译时捕获此错误?

此致、

Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhurya、您好!

    有趣的发现 我将把它传递给编译器团队、看看他们要说什么。 我能否让您验证未注释行的长度实际上是问题、而不是其他问题? (如"AF 计算"与"SAMPLE_17")

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您报告此问题并提供测试案例。  我能够再现同样的行为。  我提交了问题 EXT_EP-10653 以进行调查。  欢迎您使用该链接进行访问。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick!

    如果我尝试使用超过35个减法操作数(-)、编译器看起来不像它、这也有利于添加操作数(+)。

    我建议对所有符号执行此操作,因为***不会抛出任何错误。 。

    此致、

    Madhurya