This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS11.0 致命错误#1965:无法打开源文件"board.h"

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1056446/ccs11-0-fatal-error-1965-cannot-open-source-file-board-h

主题中讨论的其他器件:TMS320F280049CSysConfig

大家好、当我尝试在 CCS 中编译工程时、出现 了"致命错误#1965: 无法打开源文件"board.h"。我搜索了与 CCS11.0和 C2000ware4.0相关的所有文件、但没有找到"board.h"。我重新安装了软件、但仍然遇到问题。我想知道解决方案、希望能得到热心的人的帮助。顺便说一下、我正在使用 TMS320F280049C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我您尝试构建哪个项目吗? "Board.h"是基于 SysConfig 生成的文件。 在您的情况下、SysConfig 命令似乎未正确执行。 您能否共享您尝试编译的工程的编译日志?

    此致

    Siddharth