请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:SEGGER在我们的电路板(而不是开发板)上进行调试/开发时、使用 Stellaris 调试器(在 TM4C129EXL 上使用调试器)与 CCS 中的 Segger JLink 是否有任何好处?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在我们的电路板(而不是开发板)上进行调试/开发时、使用 Stellaris 调试器(在 TM4C129EXL 上使用调试器)与 CCS 中的 Segger JLink 是否有任何好处?
您好!
您所指的 Stellaris 调试器是集成到 LauchPad 板上的 ICDI 调试探针。 它是用于 EVM 或 LaunchPad 板的低成本调试探针。 ICDI 不单独出售。 但是、您可以使用 LaunchPad 上的 ICDI 通过蓝色导线"调试"另一个电路板。 请参阅 第4.8节 https://www.ti.com/lit/pdf/spma075。
话虽如此、我强烈建议您获取调试探针来调试系统。 您可以使用 CCS 支持的各种 XDS 调试探针、如 XDS100、XDS110、XDS200或 Segger Jlink。 我认为 XDS 比 Jlink 便宜。 您需要自行评估、考虑性能与成本、这是最佳选择。