This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何从静态库中确定用于选择正确 TI 处理器的代码(闪存)和存储器(RAM)大小?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1055543/how-to-determine-code-flash-and-memory-ram-sizes-from-static-library-to-be-used-for-selecting-the-correct-ti-processor

大家好...我们正在尝试调整一些使用 TI CCS (Mac 版本)编译的代码的大小、以便我们能够确定哪个 TI 处理器具有足够的内存来支持它。

我们所做的是:

1) 1)将所有代码投入 CSS (从 Simulink 创建的自动编码)

2) 2)根据所有代码创建了一个静态库

我们现在已经有了库、但在从库中获取信息时遇到了困难、无法帮助我们调整闪存和 RAM 的大小、这是选择最佳 TI 处理器所必需的

有什么想法吗?

谢谢!

Alin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对您的方法提出质疑。  在库中使用所有代码和数据是不寻常的。  通常、仅使用部分函数或数据。  但是,现在把所有这些都搁置一边...

    我以这种方式汇总您的帖子:如何查看库中所有函数和数据的总大小?

    使用 代码生成工具 XML 处理实用程序中的 secti 实用程序。  该页上显示的第一个示例使用 secti。  您的用法将类似、只不过您在收集库中的数据、而不是可执行的.out 文件。  您只对最后几行感兴趣、这些行显示了库中所有代码和数据的总大小。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 George!  我将给这个注射、是的、我同意静态库中通常只有几个函数用于任何给定的应用、但在本例中、由于它是直接从 Simulink 模型生成的自动编码、我"希望"它最终都将被使用。  我将在此发布列表...

    谢谢!

    Alin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George。。。我可能是盲目的、或者出现了一些错误、但是当我双击 cgxml-2.61.00-OSX-installer 时、安装程序似乎遭到轰炸、没有安装任何内容。  我已检查 launchd.log、 安装程序"似乎"退出、故障代码为126。

    我下载了较旧版本(CG_xml-v2_50_00-Mac)、现在可以访问文件夹的内容、所以我会尝试一下。  希望2.61版本中没有任何会影响我所查看内容的更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...我从旧版本的 gc_xml 工具中获得了我需要的东西。  感谢 George 的帮助!

    Alin