This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:从命令行安装产品

Guru**** 2811595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1055153/codecomposer-install-products-from-command-line

器件型号:CODECOMPOSER

各位专家、您好!

通过 CLI 安装/发现新产品仍然无法正常工作。  

QumJo 在以下主题中解释了错误: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/955721/ccs-codecomposer-install-products-from-command-line

对于最新的 CCS 版本 v11.0、行为仍然相同

在 UI 中查找/安装新产品不会出现任何问题、但这不能在自动化构建环境(例如 Docker 容器)中完成。

我们非常感谢您的任何帮助和可能的修复。

BR Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    另一个线程中的问题与通过 CLI 发现产品无关、但只是 CCS 10.0和 CCS 10.1中的一般产品发现问题。 它在 CCS 10.2.0中确实得到了修复。 我最近在 CCS 11中使用了 CLI 产品发现功能、效果很好。  

    某个封装是否出现问题? 还是采用任何封装?

    您是否只是使用 Docker 容器解决了问题?

    谢谢

    Ki