This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为部件号 RM48L952ZWT 创建支持问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1054805/create-support-question-for-part-number-rm48l952zwt

主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

目前、我们在 Windows 7操作系统上将 CCS 6.0 (Code Composer 版本)与 ARM 编译器5.1.6和 HalCoGen 4.03.00搭配使用。 最近、我们将操作系统升级到了 Windows 10以及 Code Composer Studio 11版本、但使用旧的 ARM 编译器5.1.6和 HalcogGen 4.03.00。 已成功编译。

但是、尽管我们使用的是相同的旧编译器、但 Windows 10和 Windows 7中的二进制文件是不同的。 在 Windows 10上使用二进制文件是否安全?您需要关注哪些事项或检查新二进制文件是否安全?

或者建议在 win10上使用 Win10上的最新 CCS、编译器和 HalCoGen 来实现 RM48吗?”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较旧的编译器、例如 TI Arm 编译器5.1.6版、是32位 Windows 可执行文件。  最近的编译器是64位 Windows 可执行文件。  32位可执行文件在 Windows 10上运行正常。  许多客户定期使用它们。

    我不知道有关 HalCoGen 的这些细节。  但我怀疑它是相同的。

    谢谢、此致、

    乔治