This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 TCI6638K2K 的 FFT 协处理器的 SCFDMA

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1054512/scfdma-using-fft-coprocessor-of-tci6638k2k

主题中讨论的其他器件:TCI6638K2K

您好!

可以使用 TCI6638K2K 的 FFT 协处理器来完成 SCFDMA。 如果是、FFTc 所需的配置是什么?

此致、

Sravya Keerthana.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    生成 SC-FDMA 需要两个傅里叶级、DFT 后跟 IDFT。 器件的 FFTC 可以执行 LTE DFT 大小以及正向和反向转换。 此外、FFTC 可以应用或消除7.5kHz 频移。 因此、我相信可以产生上行链路信号、尽管我没有这样做的做法。 人们可能会注意到、TI 不再支持这些以蜂窝为目标的器件。 请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/sprugs2c/sprugs2c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 SCFDMA 中、 7.5kHz 频率偏移将在输出侧完成(例如、时域样本)、但 FFTc 的7.5kHz 频率偏移将使用以下公式在输入侧完成。  是否可以为输出样本执行相同的频率漂移?  

     h (n)= e±j2*pi*(n+4*n o) A/M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您的观察结果是正确的、FFTC 设计最适合接收 LTE 上行链路。 不过、与 DFT 计算相比、频移的运行成本相当低。 因此、用户可以考虑在 DSP 上执行该复杂乘法的额外步骤和处理 FFTC 输出数据。 此外、如果您的输出路径上有一些 FPGA、则具有相位累加器的矢量旋转模式下的 CORDIC 会执行该操作。 后一种解决办法我自己尝试过。  

    可能我的第一个答案是误导、即仅使用 FFTC 即可完成上行链路信号处理。 我不想这样说。