This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:在 CI 管道中使用 Codecoser 构建

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1053935/codecomposer-building-with-codecomposer-in-a-ci-pipeline

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:CCStudioTMS320F28377S

大家好、TI 团队、

 我在升级服务器上的 Code Composer 时遇到了问题、无法将项目作为连续集成热线的一部分进行构建。 我已经使用 ccsv8运行了它、但在我们升级到 cssv10之后、我没有运气。

我执行了以下操作来在服务器上安装 Code Composer:  

  • 正在压缩本地 Code Composer 安装
  • 在(Linux)服务器上解压缩它

由于通过 ccs_setup_10.4.0.00006.run 进行的安装不是基于命令行,因此很遗憾,这不是一个选项(如果可能,请更正我)。  

使用 ccsv8、以下步骤成功构建了一个项目:  

/ti/ccsv8/eclipse/eclipse -nosplash -data $CI_BUILDS_DIR/workspace -application com.ti.common.core.initialize -ccs.toolDiscoveryPath /ti
/ti/ccsv8/eclipse/eclipse -noSplash -data $CI_BUILDS_DIR/workspace -application com.ti.ccstudio.apps.projectImport -ccs.location <path>
/ti/ccsv8/eclipse/eclipse -noSplash -data $CI_BUILDS_DIR/workspace -application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild -ccs.projects <project-name> -ccs.configuration Debug

如果我现在执行这些步骤、我将收到以下消息:

**** Build Finished ****
Buildfile generation error occurred..
This project was created for a device not currently recognized - TMS320C28XX.TMS320F28377S:
- Re-run CCS installer on your existing CCS location, ensure the Product Family for your device is selected, and proceed with installation if it wasn't.
- See 'Help > Check for Updates' to check if support for this device is available through a CCS update.
- Migrate the project to closest matching supported device by adjusting project properties.
- Or contact TI for support if using experimental silicon.
Build stopped..

复制 ccsv10时、似乎没有转移对我的器件系列的支持。  我不知道为什么这在 V8上工作、但现在不知道。

这是我的器件设置的屏幕截图。

请帮我解决此问题吗?

谢谢、

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="391255" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1053935/codecomposer-building-with-codecomposer-in-a-ci-pipeline ]由于通过 ccs_setup_10.4.0.00006.run 进行的安装不是基于命令行的,因此很遗憾,它不是一个选项(如果可能,请纠正我的错误)。  [/报价]

    常见问题条 目8.2.11。 如何执行无提示或无人值守的 CCS 安装? 帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该错误会使您感觉在安装 CCS 10.4时没有安装适当的28x 器件支持。 但您的最后一个屏幕截图表明了其他情况。

    -您是将 CCS 8工程导入 CCS 10环境中、还是该工程已迁移到 CCS 10?  

    -运行命令时是否指定了新的工作区文件夹? 还是使用现有的?

    -正在使用哪种 Linux 发行版和版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @切斯特,这确实起了作用。 我确实简单地搜索了此选项、但显然我使用了错误的关键字。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Ki Maybe 的这张截图令人误解。 屏幕截图来自我的 PC、但我在服务器上遇到了问题。 我添加了屏幕截图以显示我的项目设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="391255" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1053935/codecomposer-building-with-codecomposer-in-a-ci-pipeline/3900408 #3900408"]@Ki 可能是屏幕截图错误。 屏幕截图来自我的 PC、但我在服务器上遇到了问题。 我添加了屏幕截图以显示我的项目设置。

    请确保在服务器上的 CCS 安装中安装了28x 器件支持。 错误消息似乎表示不是。