This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI_RTOS 是否有 TI 提供的合适的培训手册(第2部分)

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1052688/ti_rtos-is-there-a-decent-training-manual-from-ti-part2

你好

我想知道 TI 是否有适合 TI-RTOS 的培训手册、我向大家介绍了这十个不具有上下文或实际价值且没有在课程上花费500美元的视频?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下常见问题解答中提供了一些基本信息:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/947615/faq-ccs-how-do-i-get-started-with-ti-rtos-sys-bios?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    您使用的是什么器件?  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我有以下内容:

    MSP432、 MSP430和 C2000。  

    要么是懒散、要么 TI 不再关心 RTOS 上的培训资源。 我有新的工程师加入了我的公司、我希望他们尽快提高速度。 资源无处不在...

    TI 曾为客户和潜在客户提供出色的培训。  

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-RTOS 支持已移至相应的产品系列(来自工具组)。 最好在 MSP 和 C2000论坛中发帖、以获取适用于您的器件的最佳 TI-RTOS 资源。 我知道这不是理想的。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    为什么网站上没有完整的 TI-RTOS 课程。 只处理 RTOS 的基本知识、我们都知道 TI-RTOS 处理任务的方式、而必要的 API 实现与 FREE-RTOS 完全不同。  是的、概念是相同的、但在数据的返回方式和任务或操作的发布方式方面很微妙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法回答您有关 TI-RTOS 的问题。 最好将您的问题直接发送到相应的器件论坛。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naasik、

    我同意 TI 的学习材料每年都越来越差。 与 ST 或 NXP 相比、TI 的研究材料非常糟糕。

    几年前、这里是对 TI-RTOS的非常好的培训、称为 TI-RTOS 内核技术讲座。 遗憾的是、TI 网站上不再提供本技术讲座视频。 TI 似乎放弃了对任何优秀的免费培训视频的任何尝试。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan

    我有一名新工程师从我开始。 我希望这个人接受可靠的培训。 我不确定 TI 是否限制了版权、因为在线培训有限。 我在网上看到的东西非常昂贵。 我被迫从头开始创建一个令人兴奋的课程。 我正在使用其他供应商资源来实施培训、其中考虑了 CCS 对编译器、引脚混合工具和 RTOS 中的实施步骤的顺序敏感性。 反过来、将新的计算机连接到生态系统会令人沮丧且困难。 你同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan

    我有一名新工程师从我开始。 我希望这个人接受可靠的培训。 我不确定 TI 是否限制了版权、因为在线培训有限。 我在网上看到的东西非常昂贵。 我被迫从头开始创建一个令人兴奋的课程。 我正在使用其他供应商资源来实施培训、其中考虑了 CCS 对编译器、引脚混合工具和 RTOS 中的实施步骤的顺序敏感性。 反过来、将新的计算机连接到生态系统会令人沮丧且困难。 你同意吗?

    TI 的优势在于实际的工具链非常可靠、尤其是在编译器上、并且相当具有成本效益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naasik、

    是的、我理解您的任务。  一开始、我对有人希望在今天开始开发 MSP432和 MSP430感到有点惊讶。 但在您的案例中、它看起来像是 维护已启动的项目。 我认为具有 RTOS 概念经验的新开发人员应该能够借助 TI 网页和 Resource Explorer 上提供的材料进入 TI 生态系统。 您准备培训材料的方法最适合新员工、但这会耗费您的时间。 如果您只想培训一个人、购买在线课程可能更具成本效益。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan

    它不仅仅是一名工程师、而是一名工程师。 我还有一些其他的人正在加入其中。 此外、我们的发展很快、我们将有两名工程师和其他科学部门参与项目。 MSP430/2具有优于其他供应商的优势、因此堪称完美。 生态系统缺乏透明度不是新的创造者的桥梁,尽管他们可以在生态系统中做得更好,但却很容易克服。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    老实说、您是第一个谈论 MSP430或 MSP432优势的开发人员。 我知道有50多家公司出于多种原因从 TI MCU 转向竞争对手的产品。 TI 无线 SoC 非常出色、但通用 MCU 却不那么出色。 但您可能拥有适合 TI MCU 的应用。

    1月