This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU110-U/BBB:仅在 Ubuntu 上出现错误 SC_ERR_LIB_ANY_LOCATE

Guru**** 2535620 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1049860/ccs-tmdsemu110-u-bbb-error-sc_err_lib_any_locate-only-on-ubuntu

主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U

您好!

我在 Windows 上有一个正常的设置、但在 Ubuntu 上、我在尝试"验证..."时收到上述错误 连接。

尽管探头是否已连接到计算机、但仍会出现相同的错误。

错误:

(笑声)

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-600'(0xfffda8)。
标题为"SC_ERR_LIB_ANY_LOCATE"。

说明如下:
无法找到所需的动态库。
库不在搜索路径上。

设置:

Ubuntu 20.04.3 LTS (AMD64)-全新安装+更新

CCS 版本:11.0.0.00012 (按照 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv11_linux_host_support.html 上的说明作为常规用户和 sudo ./install_drivers.sh 安装)

TMDSEMU110-U/XDS110 JTAG 调试探针

BeagleBone Black 修订版 C

在运行 Windows 10时、同一台计算机上的相同设置可以正常工作、没有任何问题。

您能建议采取哪些步骤来实现这一目标吗?

此致

Aleksander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="503274" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1049860/ccs-tmdsemu110-u-bbb-error-sc_err_lib_any_locate-only-on-ubuntu ]-600'(0xfffda8)。
    标题为"SC_ERR_LIB_ANY_LOCATE"。[/QUERPILE]

    也许尝试运行 loadti.sh 会有所帮助。 在过去、我们发现这会产生有关故障的更具描述性的错误、例如、在 Linux 下未安装的相关共享库。 例如 、错误 SC_ERR_XDS110_open 无法连接到 Tiva C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aleksander、

    CCSv11.0.0中存在一个错误、其中包含 CCS 在 Linux 上启动测试连接功能时路径的设置方式、该错误会导致该错误。  连接调试会话是否正常?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    它实际上在工作! 我之前试过、但遇到了一些硬件问题、当我解决了这个问题时、我刚刚重新检查了"Verify。。。" 看到相同的误差、我放弃了。

    那么、我是否应该在某个位置报告该错误。 是否已报告?

    此致

    Aleksander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aleksander、

    我们有一个用于跟踪修复测试连接问题的错误。  应针对 CCSv11.1.0解决该问题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="3175" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1049860/ccs-tmdsemu110-u-bbb-error-sc_err_lib_any_locate-only-on-ubuntu/3884200 #3884200"] CCS 在 Linux 上启动测试连接函数时,CCSv11.0.0中的路径设置方式出现错误,导致该错误。[/quot]

    假设我收到类似的错误'C_ERR_LIB_ANY_LOAD'、尝试使用 XDS100v2在 Ubuntu 18.04下与 CCS 11.0运行测试连接:

    [Start: Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe]
    
    Execute the command:
    
    %ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile% -rv -o -F inform,logfile=yes -S pathlength -S integrity
    
    [Result]
    
    
    -----[Print the board config pathname(s)]------------------------------------
    
    /home/mr_halfword/.ti/ccs1100/0/0/BrdDat/
        testBoard.dat
    
    -----[Print the reset-command software log-file]-----------------------------
    
    This utility has selected a 100- or 510-class product.
    This utility will load the adapter 'libjioserdesusb.so'.
    
    An error occurred while soft opening the controller.
    
    -----[An error has occurred and this utility has aborted]--------------------
    
    This error is generated by TI's USCIF driver or utilities.
    
    The value is '-604' (0xfffffda4).
    The title is 'SC_ERR_LIB_ANY_LOAD'.
    
    The explanation is:
    A required dynamic library could not be installed.
    The attempt to load or install the library failed.
    
    [End: Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe]
    

    启动调试会话有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、

    我没有尝试过 XDS100、但它也可能受到影响。  当从内部 Eclipse/CCS 运行时、会在路径中添加一个额外的字符、这会导致此错误。  

    此致、

    John