This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Code Composer 推荐的 McAfee 配置可提高性能

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1051309/code-composer-recommended-mcafee-configuration-for-improved-performance

大家好、 我们在安装了 McAfee Endpoint Security 10.7的基于 Windows 10的系统上遇到了 Code Composer 11 (及更早版本)的主要性能问题。 简而言之、CC 加载需要20分钟以上。 在"离网" Linux 系统中、需要几秒钟的时间。

McAfee 在其网站 https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB58727上提供一些指导 、但我们的 IT 团队认为这是不够的。

 TI 是否 有关于 如何配置 AV 产品(如 McAfee)以与 Code Composer 配合使用的任何具体指导。

提前感谢 Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    基于 McAfee 知识中心页面、它描述了他们如何扫描.jar 文件。  CCS 是一个基于 Java 的应用程序、启动时会加载许多 jar 文件。  jar 文件是包含应用程序所需的 Java 代码和资源的归档文件。  如果 McAfee 正在扫描其中的每一个、则会导致实际缓慢的操作、甚至导致应用程序无法加载。  McAfee 页面介绍了如何禁用此行为。  您是否知道您的 IT 团队还在寻找什么?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我认为 TI 的一条注释说"TI 建议禁用 Code Composer 安装文件夹和子文件夹中的 JAR 文件的扫描"将会实现这一点。

    我相信这个地方有一个 Dilbert。

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    公平合理:

    TI 建议禁用 Code Composer Studio 安装文件夹和子文件夹中的 JAR 文件扫描功能。  此类扫描会极大地影响应用的性能、在某些情况下可能导致操作不当。

    此致、

    John