This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 Linux 中进行 CCS 无头编译(从命令行编译)

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138128A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1134275/ccs-headless-build-building-from-command-line-in-linux

主题中讨论的其他器件:UCD3138128A

您好!

使用 UCD3138128A 的客户希望在 Linux 中实现无头构建。

编译器和链接器将在 Linux 服务器上运行、客户希望通过命令行构建项目。

编译器版本为 TI v5.2.5

我能做到吗?

我们是否有文档说明了如何实现这一点?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    [引用 userid="82497" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1134275/ccs-headless-build-building-from-command-line-in-linux "]在 Linux 中实现无头构建。[/quot]

    这是受支持的。 请参阅:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJpAFDF7v70N4B0-zFMXpw__FUz-xrs__LATEST

    请注意、此方法仍需要完整的 CCS 安装。 如果要删除任何 CCS 依赖项、则需要使用标准 makefile 文件而不是 CCS 工程

    谢谢

    Ki