Other Parts Discussed in Thread: AWR1843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843您好,
我使用 AWR1843、XSD110调试器和 CCS 软件来构建调试环境、并使用 python 编写脚本来调用 DSS 接口中的方法以实现自动测试。 目标板在遇到断点时停止、但我希望它继续 运行到下一个断点、然后计算两个端点之间代码的执行时间。 我在断点之前调用时钟计时器 API、并读取时钟值、在断点之后调用 clock.runBenchmark API。 调用 clock.runBenchmark API 后、会再次读取时钟值。 该操作的最终结果是、首次将时钟值读为0时、第二次无法读取时钟值时、为什么相关接口调用的顺序或方法正确? 脚本的屏幕截图和最终运行结果如下: