This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 11:排除随机工作的源文件。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1049271/ccs-11-exclude-source-files-just-randomly-working

您好!

我正在使用 CCS11.0.00012、我正在尝试排除特定配置的源文件。

切换到不同的编译配置并返回后、不会再次排除源文件。

仅关闭 CCS 并再次重新打开时也会发生这种情况。 这种情况并非经常发生,而是经常发生。

您可以解决此问题吗?

此致

Jiri Biel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    我无法重现此问题。 您提到这不是定期发生的。 如何量化发生此问题的频率?

    此外、CCS 运行在什么主机操作系统上、如何切换编译配置(通过上下文菜单、图标或编译属性对话框)?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    很抱歉、响应时间长。 我以前写过的内容被再次读取、问题 主要与排除文件夹有关(有时也包括文件)。 问题很常见(在50%以上的情况下)。 正如前面所述、当您关闭/打开 CCS 或仅在两个不同的构建配置之间切换(例如从调试到发布和返回)时、它已经可见。

    我在 Windows 10上运行、构建配置通过构建属性对话框进行切换。

    此致

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我可能已经看到了您描述的问题、尽管它发生的频率对我来说要低得多。 我看到、在 Project Explorer 视图中、已排除的文件夹不再明显显示为已排除的情况、但如果您检查文件夹的属性、则会显示该文件夹仍被排除。 因此、这只是一些 GUI 更新问题。 您能否为您检查这种情况吗?

    谢谢

    Ki