This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:无法在索引中找到符号"函数名称&quot

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1049401/codecomposer-could-not-find-symbol-function-name-in-index

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

你(们)好  

我正在使用 CCS 10并更新了 IDE 上的编译器和链接器。  

更新后、我将面临此问题、即编译器无法跟踪任何变量或函数定义、尽管它们都是在同一项目文件夹中定义的。  
我包含了适当的库文件和搜索路径。  
此外、编译时没有错误。

请提供修复此问题的任何信息。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashith、

    您使用 CCS 使用哪种 TI 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我从事的是 C2000、MSP430G2553微控制器。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将您的查询路由至 MSP 用户以获取评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 我们将感谢您的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashith、

    是否可以上传错误照片? 有关此错误的详细信息可能会帮助我们 诊断问题。

    PS:您可以再次尝试删除 Debug floder 和编译器中的所有文件。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johonson:

    错误的 PFA 屏幕截图。  
    此外、通过删除调试文件夹中的所有文件、这些特定项目文件上没有发生错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashith、

    您能否分享您的 G2553项目? 我可以在我的一边尝试。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    正在检查您是否通过电子邮件收到了项目文件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashith、

    正在等待更新。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    出于专有考虑、我无法在论坛上共享文件。 有其他方法可以解决这个问题。  

    更新了:我能够上传一个用于在 MSP430上闪烁 LED 的测试文件、并且在删除调试文件夹中的文件后工作正常。 但是、我在将不同的项目下载到微控制器上时仍然遇到问题、并且在编译之前删除了调试文件。  

    任何建议都会有所帮助。  

    谢谢

    ASHRITH  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashith、

    脱机联系。

    谢谢!

    此致

    Johnson