This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 软件评估报告

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1049115/software-evaluation-report

主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

我们公司在项目中使用 TMS320F28335、我们需要通过 V&V 验证、因此我们需要一些有关 CCS 的必要报告、我如何才能获得这些报告?

1)用户手册
2)约束/ KnownProblems
3)勘误表/故障列表/相关说明
4)验证报告
5) HAZOP 分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HU、

    感谢您访问 E2E 论坛。  为了澄清、您是否仅为独立于 F2833x 器件的 CCS IDE 查找上述内容?  我是否应该假设您使用的是 V11?

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、是的、我只查找有关 CCS IDE、而不是 F2833x 器件的上述报告、因为 V&V 仅对 IDE 进行验证。我使用的是 CCS V7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HU、

    感谢您的澄清、我将尝试在其他人的参与下、在一天结束时收到 Tomm (11/1)的回复。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 您帮了我很大的忙!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HU、

    有许多不同的 CCSv7构建。  但是、对于这种类型的验证、通常是重要的 C 编译器。  如果您可以告诉我您在 CCS 工程中使用的编译器版本、我可以帮助提供适当的信息。

    此致、

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我现在已经检查了我的 CCS IDE、IDE 版本是7.3.0、编译器版本是 TI v16.9.4.LTS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HU、

    以下链接包含版本说明、未决缺陷、已关闭缺陷和用户指南。

    https://www.ti.com/tool/download/C2000-CGT-16/16.9.4.LTS

    如果您正在考虑进行安全鉴定、我们还为编译器提供了一个鉴定套件:

    https://www.ti.com/tool/SAFETI_CQKIT

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、 我将查看您提供的信息、 再次感谢!