This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:TMDSLCDK6748

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1045377/tmdslcdk6748-tmdslcdk6748

器件型号:TMDSLCDK6748

在 CCS 之后、处理器_rtos... 和 PDK... 安装我尝试生成 pdkprojectcreate 并遇到错误。 请参阅以下错误和 pdk../package 文件夹内容

谢谢、

Itzhak Kroin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Itzhak Kroin、

    此错误是由 pdkProjectCreate.bat 中的错误 CCS 路径引起的。 请更新  pdkProjectCreate.bat 中的以下行:

    if not defined CCS_INSTALL_PATH (
        set CCS_INSTALL_PATH=C:/ti/ccs<put the right version here>/ccs
    )

    这将修复您的错误。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢"