This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSv6:StarterWare 安装指南

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1049322/ccsv6-starterware-installation-guide

主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

各位专家:

你好。 我们是否可以询问本指南、了解如何在 CCSv6中安装 StarterWare 以利用其所有示例代码?

这样、我的客户端就无法将硬件平台 TMS320C674x 与 CCsv10配合使用、因为他的 JTAG 仿真器 是  CCSv8不支持的 SDX510usb。

感谢您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="487726" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1049322/ccsv6-starterware-installation-guide "]因为他的 JTAG 仿真器是  SDX510usb 、 不受 CCSv8支持。[/quot]

    CCSv8.3.1是支持 SD XDS510USB 探针的最新版本。

    对于 StarterWare、 客户可以在 CCS 之外手动下载并安装它。 我将提请器件专家注意此主题、他们可以提供进一步的帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ki 的指导。

    将继续监控此帖子。

    感谢您的支持。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie A.、

    您说什么 StarterWare? 用于 C674x 开发的最新软件是适用于 OMAP-L13x 的处理器 SDK:

    https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-OMAPL138

    https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-OMAPL137

    OMAP-L138有一种旧的 Starterware: https://www.ti.com/tool/STARTERWARE-DSPARM。 但是,我们不再支持这一点。

    此致、

    _________