This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 复制工程

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1048997/copying-a-project

我在 M1 MacBookPro 上安装了 CCS 10.4.0.00006、并且无法在 Project Explorer 中 COY 工程。 我尝试了明显的复制和粘贴、这似乎什么都不做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用快捷方式或上下文菜单执行此操作?

    如果我选择项目、我会发现这一点。  打开上下文菜单并选择复制。  然后打开上下文菜单并选择粘贴即可正常工作。  请注意、如果我在粘贴时未选择项目、那么我将无法使用菜单选项来执行该操作。  我不知道为什么 Eclipse 希望我选择一个项目、但确实如此。

    我将抓取我的 M1跑大苏尔、看看它是否有什么不同。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在运行 Big Sur 的 M1上尝试了10.4和11.0。  这对我来说都很有用。   如果使用快捷方式,请尝试使用 control-Click 方法打开上下文菜单。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GRR、是"选择项目以粘贴"让我获得了。 我担心在粘贴过程中选择一个项目会将复制的项目*粘贴到所选项目的内部*!

    谢谢 Johns!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一次尝试重现时、我也做了同样的事情。  我确保清除了项目资源管理器中的选择、以便它不会尝试将其粘贴到项目中。  当上下文菜单未显示时、我想我会尝试选择一个项目。  没有太大意义、因为选择对项目的执行方式没有影响。

    John