Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748, OMAP-L138
主题中讨论的其他器件: OMAP-L138、 OMAPL138
我 将 TMDSLCDK6748与 TI RTOS 搭配使用。 我正在尝试将 GPIO 添加到我当前的 MCASP 项目中。 当我添加 GPIO_init 或写入等其他 GPIO 功能时、会出现未定义的符号错误
我认为我的头文件是正确的、因为它们可以打开。
我在这里找到了一些有关未定义符号的答案、这可能是链接器错误。 我 发现一种可能的解决 方案是修改链接器的文件搜索路径、但我未能成功完成。 我应该向文件搜索路径添加什么内容?
我已经编译了 GPIO 示例项目、它按预期工作。 仅当我尝试将 GPIO 添加到当前项目时、问题才存在。