This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 CCS Studio 中应用时、许可证文件复制到另一系统会导致"modified errors"

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1048623/license-file-copy-to-another-system-causes-modified-errors-when-applying-in-ccs-studio

当我手动将内容移动到另一个(已关闭)系统时、我在 ccslicense.lic 文件上遇到错误。  错误消息是我修改了许可证文件、因此许可证将不会验证该文件、并且我是"未授权"、如 Code Composer Studio 5.1中所示。   

说明非常清晰; 不要尝试保存在记事本中-只需将整个文件复制到正确的目录并使用它。   我没有这么做。  我没有按照指示操作。

我不能仅仅"使用"它、因为我在封闭系统中工作。  是否有快速修复程序、我可以尝试让 code composer 再次喜欢我的 license.lic 文件?  

谢谢你

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以尝试使用以下链接中提供的通用许可证吗?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html#free-license-for-older-versions

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。  此文件类似于另一个 TI 链接: "如何获取 v4、5和6的许可证"  

    常见问题解答| Code Composer Studio |德州仪器 TI.com

    文件是否更改?  我尝试将其放在链接指定的位置、然后按照重新启动 CCS 指令执行操作、并得到相同的错误

    "无效(不一致)许可证密钥"。  

    特性:CCS_DEBUGGER

    Flexext 许可证错误:-8、.523

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我尝试匹配的该文件的特殊字符视图。  我阅读了几篇关于缺少 CRS 的文章。  我想带 CR/LF 的 Windows 可以、但我们有机会直接实现这一点。   CRS 本身似乎不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我明白了。  因为我是手动输入的、所以我在每个"Texas Instruments Inc."行(Texas Instruments、Inc)上添加了一个额外的"、"(逗号)。  一旦被移除、它就可以工作了。  

    谢谢、Ki!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您解决了该问题。 感谢您的更新!