This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] macOS CCS 11 Copy Build Log 使用错误的对话框类型

Guru**** 2931820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1048597/macos-ccs-11-copy-build-log-uses-wrong-dialog-type

您好!

在 macOS (11.6.1和12.0.1)上测试 CCS 11.0.00012时、我注意到它使用了错误类型的文件对话框来实现控制台上的复制构建日志功能。  

在 Windows 10上、我会看到一个文件对话框、允许我输入文件名以保存编译日志。

在 macOS 上、Copy Build Log 函数显示一个文件打开对话框、要求我选择一个现有文件。 无法输入文件名。 这是一个应该被纠正的错误。

有一个相当简单的权变措施。 您必须使用您喜爱的文本编辑器在其中创建一个空文本文件、以便保存编译日志、然后在您单击 Copy Build Log 按钮时使用 CCS 使用的文件打开对话框来选择该文件。 CCS 将使用构建日志的文本覆盖您选择的文件。 实际上、由于 CCS 将覆盖所选文件、只要您识别到文件 将被覆盖、任何文件都将正常工作(即您不需要新的空文件)。

如果将 CCS 更正为使用文件另存为... 对话框。

我不确定用户是否应该或如何在 CCS 中报告此类错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    我也可以在 macOS Catalina 上看到相同的情况。 我想尝试一下、看看使用较新的 macOS 版本时是否存在问题、因为 Big Sur 和 Monterey 存在一些独特的问题。

    我尝试运行常用 Eclipse 而不是 CCS、它有相同的问题、因此我认为这是 Eclipse 平台中的一个错误。  我将在结尾处记录一个错误以跟踪它。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您确认并报告上游错误。

    在他们进行更改时、我建议将该按钮从"Copy Build Log"重命名为"Save Build Log"、因为这更好地描述了它所做的工作。 "保存"一词也与该按钮上的软盘图标更好地匹配。