This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 示例空 TI RTOS 项目赢得#39;t 使用 CCS 编译11

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1048197/example-empty-ti-rtos-project-won-t-build-with-ccs-11

Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXLSYSBIOS

您好!

我正在 Windows 10 Pro 19042.1288 (和 macOS 11.6.1)上尝试新的 CCS 11.0.0.00012。

当我尝试从 Resource Explorer 导入 EK-TM4C123GXL launchpad 板的空 TI RTOS 示例项目时、我会收到一条消息、提示"The package needs to be installed locally to import..."。 因此我单击"Install"、屏幕上将显示以下内容:

它为 TivaC 选择了 TI RTOS 版本2.16.00.08、并通知我 xdctools 3.32.00.06不可用。 因此、我单击"Next"并安装所选版本的 TI RTOS。

完成后、我可以通过单击 Import 将空项目导入到 CCS 中。 我会看到如下所示的"Summary"屏幕

它表示所需版本没有 XDCtools。 如果我现在构建项目、则失败并显示错误:

xdccfg.Program:“ti.sysbios.KNL”软件包与此构建中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新包含该软件包的产品、或使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。

因此、似乎我一直在使用不起作用的示例程序。 我需要未提供的 XDCtools 3.32、或者我需要使用新工具重建 TI RTOS。

在我看来、TI 应该是使用新工具重建 TI RTOS 的公司、以便他们提供的示例能够实际安装和运行。

那么、TI 是否会提供更新的工作示例、或者是否有其他方法可以解决此问题?