This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Project Wizard 不显示 MSP-EXP432P401R 示例

Guru**** 2931510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1047790/codecomposer-project-wizard-doesn-t-show-examples-for-msp-exp432p401r

器件型号:CODECOMPOSER

我最近下载了 CCS11、并开始开发使用 MSP-EXP432P401R Launchpad REV 2.0的项目。  但是、即使我下载并手动安装了 SimpleLink MSP432P4 SDK 3.40.01.02并将其添加到 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products、 当我单击"Getting Started"-> Browse and Import Examples 时、它不会向我显示此 SDK 中的示例。  为了使该板可用于 CCS11、我还需要做些什么吗?  

我还尝试使用 Resource Explorer、但它仅具有用于 SimpleLink MSP432E4 SDK 4.20.00.12的软件、无法将其作为新的"封装"添加到 Resource Explorer。  我认为软件包管理器允许导入 SDK、但它似乎没有"新建"或"添加"按钮。  是否有方法将此板/SDK 添加到 Resource Explorer?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们不建议在新设计中采用 MSP432P401。 如果您需要 MSP432P 的资源、 请联系您的 TI 销售代表、获取直接支持和技术内容访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说 CCS 不再支持 MSP432P401吗?  除非您将 Mouser 视为销售代表、否则我没有销售代表。  我正在尝试将在 MSP432P401上开发的现有产品移植到 tirtos 或 FreeRTOS。  使用 MSP432P401为我提供了试验电路板产品、这似乎是一种合理的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="402537" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1047790/codecomposer-project-wizard-doesn-t-show-examples-for-msp-exp432p401r ]尽管我下载并手动安装了 SimpleLink MSP432P4 SDK 3.40.01.02并将其添加到 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products、 当我单击"Getting Started"-> Browse and Import Examples 时、它不会向我显示此 SDK 中的示例。  为了使该板可用于 CCS11、我还需要做些什么吗?  [/报价]

    由于不清楚的原因、TI Resource Explorer 不再显示 SimpleLink MSP432P4 SDK。

    借助 CCS 10、仍然能够通过使用  Project -> New CCS Project 导入示例-请参阅 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1033545/simplelink-msp432-sdk-missing-msp432p-sdk/3851542#3851542

    我还没有使用 CCS 11进行过这方面的尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有帮助。  我安装了 SDK、以便能够编译我在 CCS10下创建的旧示例、但我无法确定如何从 SDK 模板创建新示例。  该密钥使用的是*导入向导*,而不是"项目向导"或"Resource Explorer"。。。。多么令人困惑。  这让我感动了!  再次感谢。