This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] macOS CCS 11反汇编视图滚动错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1048170/macos-ccs-11-disassembly-view-scrolling-bug

Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

您好!

我刚刚在 macOS 11.6.1上安装了 CCS 版本11.0.0.00012。

我为 EK-TM4C123GXL lanchpad 板加载了示例闪烁项目。 我可以正确构建和运行该项目。  但是、我注意到调试反汇编视图中存在错误。  

当调试器在 main 开始处的断点停止时、它正确地显示了如下所示的代码:

但是、当我滚动反汇编视图时、指令列向上或向下移动、但绿色地址列保持固定。 下面的屏幕截图是将指令向上滚动几行后显示的内容。  

现在、说明显示在错误地址(仍然是固定的地址)旁边。 如果我进一步滚动、地址列会发生变化、但它不会与指令重新对齐。 单击"HOLD"图标会重置显示屏以显示当前 PC、并调整指令和地址列。

这种行为不同于我在 Windows 10 PC 上运行的相同版本的 CCS 11、它在滚动时始终保持地址和指令列对齐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我会将您的问题转交给我们的 CCS 专家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Catalina 上看不到这种情况(macOS 10.15)。  当我滚动到那里时、列会一起滚动。  断点图标有时需要一秒钟的时间才能移动。  我正在 BigSur 机器上执行新安装、并将尝试执行该操作。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我可以在大苏尔看到这个。  如果我滚动到必须刷新的点、则可以、但在已读取的存储器中滚动、只会滚动反汇编而不是地址列。

    我已提交 https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10603 以跟踪此情况。

    此致、

    John